This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:MSPM0G3507 -无法在高驱动引脚 PA10和 PA11中获得 I2C 输出、但当我使用标准引脚 PB3和 PB2时、我可以在 CRO/逻辑分析仪中看到输出

Guru**** 2459610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486318/mspm0g1105-mspm0g3507---not-able-to-get-the-i2c-output-in-high-drive-pin-pa10-and-pa11-but-same-when-i-use-standard-pin-pb3-and-pb2-i-am-able-to-see-the-output-in-cro-logic-analyzer

器件型号:MSPM0G1105
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

工具与软件:

您好、TI 论坛、

我已将 I2C 配置为高驱动引脚 PA10和 PA11、但当我尝试写入和读取 EEPROM 芯片24C08时、我无法在 CRO/Logic 分析仪上获得输出 进行读取和写入、但当我通过以相同的配置将引脚更改为 PB3和 PB2来检查标准引脚时、我可以在我的 CRO/Logic 分析仪中看到输出。

是否需要对 I2C 的高驱动引脚进行任何额外配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 MSPM0G3507 Launchpad、PA10和 PA11会连接到 XDS110上的反向通道 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA10和 PA11没有用于 LaunchPad 的板载上拉电阻器。

    就 I2C 而言、PA10和 PA11的行为与其他引脚相同。 PA10和 PA11上的上拉电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我已经将这些引脚的备用功能配置为 I2C0_SCL 和 I2C0_SDA。 它是否不会将配置更改为 I2C? 如何将这些引脚用于 I2C? 请引导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke 的答复。 我已通过4.7K Ω 外部试验电路板连接 SCL 和 SDA 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeev:

    您是否正在使用 Launchpad? 如果是、请确保移动 J22和 J21跳线以将其连接到 BP 而不是 XDS。 这会将 PA11和 PA10路由至 J4上的 BP 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够配置 SysConfig 配置以使用这些引脚。 使用 SDK 中的基本代码示例进行测试、并使用 SysConfig 为 I2C 实例更改分配的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 Launchpad 上的外部硬件连接。