This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:边缘连接器 HSEC8-160引脚1的方向和位置错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486750/tmdshsecdock-edge-connector-hsec8-160-wrong-orientation-and-position-of-pin-1

器件型号:TMDSHSECDOCK

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

这好像 Samtec 连接器 HSEC8-160-01-Samtec 在电路板上的方向错误、即引脚1是 L-DV-A-BL 定义引脚120的位置。

左侧下方是 TMDSHSECDOCK J3的原理图符号、右侧是我们从 Samtec 收到的原理图符号。

我缺少什么吗? 我们根据 Samtec 连接器设计了基板、但这会与您的 C2000控制卡不匹配。

查看 Samtec 的封装描述: https://suddendocs.samtec.com/prints/hsec8-1xxx-xx-xx-dv-x-xx-footprint.pdf 时 、我认为连接器的"长侧"应该具有引脚1。 虽然 TI 选择了将引脚1放在连接器的短侧、但这似乎是正确的。

感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    我看了一下物理 TMDSHSECDOCK 板、发现了相同的-器件上的引脚1标记是原理图上的引脚120。

    虽然没有计划对此电路板进行新修订、但未来基于 HSEC 的集线站 EVM 将注意到这一点。 由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    我认为、这是接口定义中的一个一般问题、适用于所有使用 HSEC8边缘连接器的 controlCARD。 因此、我认为如果不对整个 controlCARD 系列进行重大更改、就无法修复这个问题。

    无论如何、我认为在参考 Samtec HSEC8连接器时、应更清楚地说明这种翻转的引脚编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyke

    是的、我同意、我会在将来基于 HSEC 的 EVM 设计和文档中注意到这一事实。

    如果没有其他问题、请关闭此主题。

    此致、

    Brennan