This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:从 SHUTDOWN 模式唤醒

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487290/mspm0c1103-wake-from-shutdown

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

关于 MSPM0C1103和1104是否实际上可以通过 GPIO 电平变化从关断模式唤醒、存在相互冲突的信息。 这是关键信息、应在整个文档中保持一致、但它不是...

在 SLAFS90C (2025年2月修订) MSPM0C110x、MSPS003混合信号微控制器和数据表( 2025年2月)中 、其显示在关断模式下"只能通过 NRST 或 SWD 实现唤醒"。 这两个文档都说明 、 除了 SHUTDOWN 外、每种模式都启用了 IOMUX 和 IO 唤醒、在 SHUTDOWN 模式下、它们被禁用。

2024年7月 TRM 显示、它可以从 "支持唤醒的 IO 事件、 NRST 唤醒、 SWD 调试唤醒"中唤醒。 第7.2.4节说明了"在 SHUTDOWN 模式下、器件的整个稳压内核电源被禁用、器件只能从支持唤醒并具有唤醒配置的 IO、从 NRST 或从调试连接进行唤醒。  用于退出 SHUTDOWN 模式的 IO 唤醒机制由 IOMUX 管理并基于电平。 5V 容限开漏 IO、高驱动 IO 和某些标准驱动 IO 包括额外的唤醒逻辑、此唤醒逻辑可用于在电平匹配时将器件从 SHUTDOWN 工作模式唤醒。"

然后、在产品说明书的第8.10节中、该功能显示"快速唤醒"功能可以为任何 GPIO 端口实现从 STOP 和 STANDBY 模式的低功耗唤醒。

那么、真相是什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、似乎 TI 确实需要清理 C 系列的相关文档。 如果此论坛帖子正确、则 C 系列不支持从 SHUTDOWN 模式唤醒 IO: e2e.ti.com/.../mspm0g3107-mspm0c1104-shutdown-wake-with-io-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    请允许我向我的团队确认这一点。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    数据表是正确的。 C1103/C1104不支持通过 I/O 唤醒、仅支持 SWD 或 NRST。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego。 感谢您的澄清。