This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:同步占空比、以便它们在新周期开始时发生变化、同时在相位之间保持同步?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483549/am2632-sync-the-duty-cycles-so-that-they-change-at-the-start-of-new-period-while-keeping-their-sync-between-phases

器件型号:AM2632

工具与软件:

团队、

对于我们客户使用 AM2632 PWM 时遇到的问题、我们希望得到您的意见。  

 它们针对每个相位进行 PWM 设置的方法是、PWM1通过相移与 PWM0同步、然后 PWM2 与 PWM1同步、PWM3与 PWM2同步。

 似乎当它们改变占空比(它们在同一个任务中按顺序更改所有 PWM 输出)时、这种情况会在中间发生、这会影响它们的 PWM 输出、直到所有 PWM 输出占空比值都更新、如下面的屏幕截图所示。

 

 

您是否知道它们可以轻松同步占空比、以便在新周期开始时发生变化、同时在相位之间保持同步的方法?

Ty、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    请参阅 MCU_PLUS_SDK 中提供的 EPWM_synchronization 示例。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    谢谢!  这个故事已经变粗了一点、如果可以的话、我可能只是在电子邮件主题中为您提供更好的视角吗?

    Gunjan 是一个星期,所以这个星期的任何意见都是欢迎的。

    谢谢!

    -Chris