This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488992/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

大家好、TI!

我计划在新的设计中使用 TM4C1294芯片、但以下问题确实阻碍了我的发展。

不幸的是,在7年后,我仍然把这个错误提出,因为它还没有解决。 我正在尝试使用 enet_s2E 项目、但它并未编译。

如您所见、portmacro.h 中存在与之前相同的错误。 我已在提到它的位置放置了额外的括号、但它未解决该问题。  

还有许多其他的错误和警告,我试图解决,也许是错误的方式,因为他们的数量只增加。 以下是第一次构建后的结果、该结果从未完全发生:

如果能看到一个可正常工作的版本就太棒了。

我非常感谢您提供任何帮助、因为到目前为止、我已经花了一个多星期的时间来解决这个问题、而且想法和时间都不多。

从 TI 网站下载该项目、使用 pdf 说明进行设置。
https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E

我想这会是那么 容易,就像指令所说。

谢谢、祝您愉快!

Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我只想指出以下几点:虽然论坛上的事情已经解决了、但我们仍然下载了错误的代码。

    德州仪器(TI)、非常感谢您为开发新产品而提供的帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此处是最初为 TivaWare SDK 2.1.4.178构建的 Enet_s2E 、我可以对其进行编译而不出现错误。  

    e2e.ti.com/.../enet_5F00_s2e_5F00_2.1.4.178.zip