This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:定制电路板的引导模式电路和 QSPI 闪存

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, SN74AVC4T245, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488481/am263p4-q1-boot-mode-circuit-and-qspi-flash-for-custom-board

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-AM263PSN74AVC4T245TMDSCNCD263P

工具与软件:

看看评估板 TMDSCNC263P 和 LaunchPad LP-AM263P、它们使用总线收发器(SN74AVC4T245)、并且在 PORz 变为高电平后短时间内连接引导引脚会出现延迟、以便 MCU 读取这些引脚、然后引导电路变为高阻抗。 为什么在引脚是推挽式的情况下需要它? 我可以将上拉/下拉电阻器直接连接 到我的定制电路板的 OSPIO_D0/D1线路吗?

看一下硬件指南(SPRABJ8C)中提到" OSPI 闪存接口是 AM263Px 和 AM261x MCU 的主要引导加载程序存储器位置"、但在 TMDSCNC263P 中、您同时具有 QSPI 和 OSPI。 TI 是否可以在我的定制电路板中仅配备 QSPI?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo,

    [报价 userid="568125" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488481/am263p4-q1-boot-mode-circuit-and-qspi-flash-for-custom-board 我能不能将上拉/下拉电阻直接连接到定制电路板的 OSPIO_D0/D1线路上

    强烈建议使用方向总线收发器:

    1. 它确保了正确的方向(在这种情况下为从 BOOTMODE 开关/拉电阻器到 SOP 引脚)
    2. 它将引导模式选择和 SOP 输入保持在相同的逻辑电平
    3. 它确保满足相对于 PORz 的时序要求、并且器件可以正确引导顺序  

    此外、需要在 SOP 引导模式网和功能 OSPI/SPI 网之间使用隔离方法。 在 TI EVM 上、这是通过尽可能靠近 SOP[3:0]网上 AM26x 的10k 电阻器来完成的。 对于 TMDSCNCD263P、它们是 R119、R122、R150、R151。

    查看硬件指南(SPRABJ8C)时提到"OSPI 闪存接口是 AM263Px 和 AM261x MCU 的主要引导加载程序存储位置"、但在 TMDSCNC263P 中、既使用 QSPI 又使用 OSPI。 是否可以在我的定制电路板中仅使用 QSPI?[/QUOT]

    是-但是、为了从 QSPI 引导、必须将 QSPI 器件连接到 OSPI0_CS 0 . 引导 ROM 未配置为允许从连接到 OSPI0_CS 的 OSPI/QSPI 器件进行引导 1.

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brennan、我们的定制板没有测试自动化插头、基本来说当板熄火时 BOOT 引脚将被设置、我想可以看到下图、AM263P_SOPx 将连接到3引脚插头、一侧连接到 MCU 3.3V、另一侧连接到 GND、这样可以选择跳线。 这意味着 AM263P_SOPx 信号始终连接到已知电压。

    但仅当 AM263P_SOPx 不会干扰 AM263P_OSPIDx 信号时才可能发生、在这种情况下我认为不应该干扰、因为它们是推挽类型、因此任何上拉或下拉都不会影响 MCU 和存储器之间的通信。

    这可能有什么问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo,  

    是的、在没有方向总线收发器的情况下、可以将 SOPx 信号直接连接到 AM263Px。 但是、所有 TI EVM 设计中都包含该工具、我们的大多数客户都使用此实施方案、即使没有测试自动化接口也是如此。 它可保证引导模式/功能引脚的正确时序和逻辑电平。 为了正确锁存引导模式、您必须满足在 PORz 低电平到高电平转换后保持至少20ns 的 SOP 状态的时序要求。

    但是、正如我提到过的、您需要10k 隔离电阻器、以便将引导模式与 SOP 引脚的功能模式隔离。  

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、如果我们玩得很安全、决定使用缓冲器、则不需要双轨/双电压转换器。 因为当 PORz 无效时、MCU 3.3V 已正常、 所以缓冲器  只能与此缓冲器一起馈送。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo,

    正确。 当 PORz 变为高电平时、3V3已经斜升。

    我强烈建议您阅读 AM26x 硬件设计指南 文档和 AM26x 定制 PCB 系统入门指南 (适用于在完成设计并准备启动电路板的情况)。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Brennan