This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:具有 DMA (使用 HalCoCen)的 SCI

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484224/tms570ls1227-sci-with-dma-using-halcocen

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

下午好!

我正在尝试使用 DMA 模块将数据从 SCI 传输到 TMS570LS12x 开发板上的 RAM。

我的设计一直基于"具有 DMA 的 Hercules SCI"应用手册以及 HalCoGen 在其帮助文件中提供的示例(但这主要针对 TMS570LC43x)。  

我没有通过内存获取任何内容、因此我不确定我是否未正确初始化它、或者它是否未被标记。 我想知道是否有人能让 DMA 在自己的设备上工作。