This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:API OSPI _readCmd 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487420/am2612-api-ospi-_readcmd-issue

器件型号:AM2612

工具与软件:

尊敬的专家:  

我目前正在使用 am2612-LP 板、并通过板上的 ospi1接口连接到外部 NOR 闪存(GD25LQ64E)、进行一些闪存功能测试。

我发现在使用 OSPI_readCmd 函数时、只有前8个字节的数据是正确的。 此外、我发现当使用 OSPI_writeCmd 函数时、仍然只正确发送前8个字节。

我想知道在使用这两个函数时、是否只能传输最多8个字节的数据? 这是设计限制还是错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengzhe:

    请允许我在星期二之前回到这篇文章。 这是一个假期在印度 Holi 和 SW 专家是 OOO。 我需要从 SDK 团队获得有关"千兆器件支持"的确认。

    目前支持 Macronix/ISSI OSPI 闪存。  

    谢谢、此致、
    Rijohn


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rijohn:  

    感谢您的答复。  

    我明白了。 请首先享受您的假期!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rijohn:

    我已经阅读了技术参考手册、它解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengzhe:

    很高兴听到这个消息!!

    您能告诉我们 SDK 中进行了哪些更改吗?  

    谢谢、此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rijohn:  

    我注意到的是、OSPI_readCmd 和 OSPI_writeCmd 最多可以传输8个字节的数据一次。 因此、我使用了 OSPI_readDirect 和 OSPI_writeDirect 等其他 API 来传输更多数据信息。

    所以、基本而言、SDK 中没有任何变化。