This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:如何修复 Hwip 错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488699/lp-am263p-how-to-fix-hwip-error

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我目前在使用 LP-AM263P。 我想 调试"ospi_flash_diag"示例、但我的代码卡在 while 循环中、如下所示。



这是一个示例代码、没有关于我应该如何运行该示例的任何额外信息、因此它必须在没有任何更改的情况下正常运行、对吗? 另一方面、为什么在系统初始化处理所有硬件中断等时、我的开发板卡在硬件中断部分

(P.S:对于其他示例、我遇到相同的错误。)

感谢您的帮助!
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basri:

    1.您能否分享您的引导模式的详细信息? AM263Px-LP 上是否刷写了 SBL 空值? 如果没有、您可以尝试刷写 SBL Null 应用程序并使用 OSPI 引导模式进行测试吗?  

    2.可以暂停 R5F 内核、看看哪个函数调用/代码逻辑会导致程序进入 HwIP 中止处理程序吗?

    3.本例的文档中提到了 NOR 闪存的使用,只需确认您使用 NOR 闪存进行测试就行了吗? (https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_FLASH_DIAG.html)

    我在本地使用 AM263Px-LP、MCU+SDK v10.01进行了测试、非常适合我。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    1) 1)我正在运行"无引导模式"。 我在刷写图像时遇到错误(我昨天开始了另一个有关此问题的问题)。 如果您可以分享任何有关刷写 SBL 的文档、我将按照其中进行操作。

    2)程序在 UART_init()之后进入 Hwip 中止处理程序

    3) 3)我在 LP-AM263P 板上运行示例。

    此致、
    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basri:

    [报价 userid="583708" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488699/lp-am263p-how-to-fix-hwip-error/5717059 #5717059"]1)我正在使用"无引导模式"。 我在刷写图像时遇到错误(我昨天开始了另一个有关此问题的问题)。 如果您可以分享任何关于闪存 SBL 的文档、我将按照它进行操作。

    步骤1:将器件设置为 UART 引导模式

    第2步:使用 UART uniflash python 脚本将 SBL 空应用程序映像刷写到 AM263Px。 请按照本文档中所述的步骤操作: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/TOOLS_FLASH.html#BASIC_STEPS_TO_FLASH_FILES
    确保您在需要时修改配置文件以指定 sbl_null 应用映像

    第3步:运行 python 脚本并使用 SBL Null 应用程序映像刷写电路板

    步骤4:切换到 OSPI 引导模式并执行下电上电

    第5步:在 CCS 终端中、您应该会看到 SBL Null 引导加载程序的日志。

    现在、完成此操作后、连接到您的 R5F 内核、然后尝试 ospi_flash_diag 示例。

    此致、
    Shaunak