This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:这个 MCU 是否有一个外设可被用于诊断另外3137的 ECLK 输出?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487995/tms570ls3137-does-this-mcu-has-a-peripheral-can-be-used-to-diagnose-eclk-output-from-another-3137

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

尊敬的专家:

作为一个功能安全系统、我的客户使用了两个 TMS570LS3137。 它们需要让两个设备通过 ECLK 输出监控彼此的工作频率。 例如、MCU1监控 MCU2的 ECLK 输出、而 MCU2监控 MCU1的 ECLK 输出。 我的问题是、该器件是否具有 可实现该功能的外设?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我想您可以使用 DCC (双路时钟比较器)来实现此目的。

    通过使用此模块、我们可以比较两个时钟信号、因此将一个控制器输出的 ECLK 连接到另一个控制器的 EXTCLKIN1或 EXTCLKIN2 、这样、现在在这个另一个控制器中、我们可以将此 EXTCLKIN 信号与振荡器频率或 HF LPO 频率进行比较。

    有关更多详细信息、请参阅 TRM:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。