This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:MSPM0L1304SRTRR 引脚分配

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483583/mspm0l1304-mspm0l1304srtrr-pin-allocations

器件型号:MSPM0L1304

工具与软件:

您好!

在 MSPM0L1304数据表中、图6-8和表6-1说明了封装 RTR 的引脚功能:

引脚8:该表显示它支持 ROSC 功能、而该图仅显示 PA2 (与其他封装图不同)、

引脚2:该图未说明它支持 VREF+(与其他封装图不同)、

引脚11:图中显示它支持 PA14、但表格不支持。

我可能错过了其他矛盾。

我知道有些引脚(如 NRST 和 PA1)是双键合的、但我不是问的。

RTR 封装的每个引脚的正确功能是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚8支持 ROSC 作为表。

    引脚11仅支持 PA10、不支持 PA14。

    我很快会与团队一起检查针脚2。 感谢您分享文档错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 我确认引脚2同时支持 PA23和 PA25、因此也支持 VREF+。