This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:禁用内核

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486564/am2634-disable-cores

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!

我有一个将在锁步模式下在 R5FSS0上运行的单核应用。 我想禁用 R5FSS1上的内核。 您能否指定如何在定制的 SBL 中禁用 R5FSS1上的内核?

谢谢!

Pouya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pouya

    您可以参阅有关如何启用锁步模式的常见问题解答

    e2e.ti.com/.../faq-am2634-how-to-choose-setup-the-dual-core-with-lockstep-feature

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、默认情况下、这些内核处于复位状态、只要您不对其进行初始化、它们就会被禁用。

    在 SBL 中、您可以选择不初始化 r5ss1。

    如果您知道更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的及时响应。

    您能否详细说明初始化一个内核所需的步骤?

    根据 AM263X 数据表第7.11.2.1节、在 PORz 取消置位后的某个时间、将不会停止 R5F 内核。 看起来所有内核都不是只有 R5FSS0_0内核。 此外、根据 AM263X 技术参考手册第6.2.2.1节、在上电序列结束时、释放 CPU 内部复位。 这些语句是否意味着内核在上电序列结束时以及我们何时进入 RBL 和 SBL 时退出了复位状态?  

    谢谢!

    Pouya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pouya:

    请参阅位于以下位置的 SBL OSPI 代码:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x\examples\drivers\boot\sbl_qspi\am263x-cc\r5fss0-0_nortos\main.c

     

    请参阅 SDK 中的代码以了解如何对单个内核进行编程、并在需要更多信息时告知我。