This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:对 TI CGT 18.1.3.LTS 认证的怀疑

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485754/tms570lc4357-doubt-on-qualification-for-ti-cgt-18-1-3-lts

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!
我们正在使用 Hercules TMS570LC4357以及 TI CGT v18.1.3.LTS 开发 SIL4铁路应用。
根据 EN50128和 EN50657、我们必须为编译器提供工具资质审核。 但是、我刚找到了适用于 TI CGT 的 SAFETI_CQKIT、版本从20.2.0.LTS 更新为20.2.7.LTS。

是否可以访问适用于 TI CGT v18.1.3.LTS 的 SAFETI_CQKIT?

此致、
尼尔顿·阿姆斯特朗