This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Profinet 中的 SNMP 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464337/am2432-problems-with-snmp-in-profinet

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!


Profinet 中的 SNMP 有两个问题。
我将 SDK 09.02.15与 AM2432配合使用。

第一个问题是、我注意到、在 pn_app_iod_cfg.h 文件中、可以修改更改 SNMP 行为的宏。 我曾尝试修改过一些值(例如 PN_API_IOD_SNMP_Port1_NAME PN_API_IOD_SNMP_INTERFACE_NAME)、但使用外部工具查询器件时、这些值似乎是固定常量、而实际并未使用这些宏。 这是否正常?
第二、我们的团队使用 Nessus 工具执行了网络安全扫描、发现了屏幕上的两个问题。 我能否采取行动解决这些问题? 或者这些问题是否只能通过在堆栈中纠正来解决?

谢谢。


此致、
Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的咨询。
    目前、我们的堆栈库是使用 pn_app_iod_cfg.h 中定义的默认宏进行预编译的、这使最终用户无法更改某些值。  
    我们目前正在计划更改该配置、并使其可动态重新配置、但这需要一些时间。 如果您对使用您自己的数据预编译的自定义库感兴趣、请向我发送电子邮件、以便我们可以包括负责的部门。

    关于您的第二个问题、我将进行研究并很快提供反馈。

    谢谢。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们在这里进行了一些调查。 关于 SNMP 消息处理、必须在堆栈中完成。 我们实施了一些滤波器、以保护设备免受不同类型的网络突发的影响、但我们当然无法囊括所有。 我们决定计划一项功能、允许最终用户为其特殊用例动态配置一些筛选器。 但是、目前这些滤波器是静态的。

    您可以要求配置为满足特定需求的自定义库(包括  PN_API_IOD_SNMP_Port1_NAME 等)。

    此致、
    Kamil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    感谢您的答复。
    您是否已经知道要在哪个版本的 SDK 中添加滤波器?

    谢谢!

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们上次与您会面时讨论的下一版本中将包含一些筛选器。

    谢谢你。
    此致、
    Kamil