This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487703/mspm0c1104-mspm0c1104

器件型号:MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件:Energia

工具与软件:

只需了解一下 XMSM0C110系列就可以了。 基于 ARM 的微型微控制器看起来真的很酷。 但我不想必须使用 TI 的 IDE。  我教孩子、他们都使用并熟悉 Arduino IDE。  是否有人知道这个东西是否可以与 Arduino IDE 一起使用或是否有它的库?  针对此 IDE 平台推出的库实在是太太太多了。

谢谢!

T.weeks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Energia 平台、但它在 MSPM0问世之前便已显现出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:
    让我问一下是否有任何与 Arduino IDE 兼容的可能性。 很可能是它不会是。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:
    除了仅支持 MSP430的 Energia 平台、还不支持 M0器件的 Arduino IDE。

    此致、

    Diego Abad