This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SDK 版本迁移9.02至10.1

Guru**** 2301760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484108/am263p4-q1-sdk-version-migration-9-02-to-10-1

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望将使用的 SDK 版本从9.02迁移到10.1。 他们是否可以遵循任何迁移指南?

除了发行说明之外、他们还应该在这两个版本之间检查任何文档吗?

有关迁移的发行说明的几个问题:

  • 如果在 v.10.1中发现适用于 v9.02的问题、是否还会更新 v9.02的发行说明以反映新的已知问题?
  • XIP 被列为已知问题、具有限制(例如1MB 最大大小)、但实际上在 SDK 中已解决。 是否有任何其他类似地列为已知问题但实际上已经解决的问题?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    Unknown 说:
    ]除了发行说明之外、他们是否还有任何其他文档要在这两个版本之间检查?

    这是要检查的主要文档、我不知道有任何其他建议要查看的文档。

    Unknown 说:
    ]如果在 v.10.1上发现适用于 v9.02的问题、是否还将更新 v9.02的发行说明以反映新的已知问题?

    通常情况下、因为版本说明与 SDK 版本相关联、因此更新会增加修订历史记录。

    对于您的其他问题、我在我们的软件团队中看到了能够更好地回答这些问题的人:

    Unknown 说:
    XIP 已列为已知问题、但有限制(例如1MB 最大大小)、但实际上在 SDK 中已经解决。 是否有任何其他同样列为已知问题但实际上已解决的问题?[/QUOT]

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的响应。

    Unknown 说:
    是否有任何其他同样列为已知问题但实际上已经解决的问题?

    在这方面、我赞同 Nikhil 的意见、所以这一问题得到解决。 谢谢你。

    我收到了客户关于新 SDK 10.1.00.31版本的后续问题。 您能告诉我、"新增功能"部分中的更新意味着什么吗?

    发行说明中还会显示:"OSPI 和 FSI LLD 支持"(SDK10.01.00.31)和"OSPI 闪存文件系统支持"(SDK 10.00.00.35)  

    您能告诉我这些新的更新意味着什么吗? 此外、这些更新是否与"新增功能"部分中编写的内容相关?

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    您能否帮助我指出"新增功能"部分和显示此内容的发行说明?
    我在下面的 SDK 文档中找不到这一点  

    AM263Px MCU+ SDK:版本说明10.01.00

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    如产品页面下载中所示:  

    Mari、

    之所以出现这种情况、是因为我们发现了 controlCARD EVM 修订版 A 在 OSPI 支持方面存在问题。 此最新版本解决了该问题。 SiP/非 SIP 是指具有封装上闪存(AM263P ZCZ_F)的器件与不具有封装上闪存的器件(AM263P ZCZ_C 和 ZCZ_S)的器件。 SIP controlCARD 还不是公开的,但很快就会发布(这就是为什么我不介意向世界说它)。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph、Nikhil、

    感谢您的响应。  

    我现在理解"新增功能"部分的含义。

    发行说明中还注明:"OSPI 和 FSI LLD 支持"(SDK10.01.00.31)和"OSPI 闪存文件系统支持"(SDK 10.00.00.35) 

    您能告诉我新的发行说明是什么意思吗?

    对于 OSPI LLD 支持:

    • 您能告诉我客户在 HLD 上使用 LLD 的用例吗?

    AM263Px MCU+ SDK:OSPI 低电平驱动器

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OSPI 和 FSI LLD 支持

    这意味着 OSPI 和 FSI 驱动程序分为 HLD 和 LLD 驱动程序、从而使 LLD (低级驱动程序)不受 DPL 的所有相关性影响、仅具有寄存器级 API。

    OSPI 闪存文件系统支持

     10.0中提供了一个示例、 演示了使用 LittleFS 库对 OSPI 闪存进行基本的读写文件操作。

    AM263Px MCU+ SDK:OSPI 闪存文件 IO

    [报价 userid="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484108/am263p4-q1-sdk-version-migration-9-02-to-10-1/5714079 #5714079"]

    对于 OSPI LLD 支持:

    • 您能告诉我客户在 HLD 上使用 LLD 的用例吗?
    [报价]

    HLD 是一种使用 LLD 的较重抽象驱动器。 它使用 SDK 中的 DPL 层来填充 LLD 依赖项。 它的优点是易于使用且应用程序中的代码行更少。 发现 SDK DPL 层不兼容的应用程序应使用 LLD 并根据要求进行定制。 其他人可以继续使用 HLD。

    此致、

    Nikhil