This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS 中的 SysConfig 视图存在问题

Guru**** 2601385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487605/mspm0g3507-problem-with-sysconfig-view-in-ccs

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我当前运行的是 CCS 20.1.0、由于以下错误、无法打开 syscfg 文件的 GPIO 配置:

无法渲染选择

错误:launchPadShortcut:验证失败:[]
隐藏详细信息...

{"instancePath":"/1"、"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption //(additionalProperties"、"keyword":"additionalProperties"、"params":{"additionalProperty":"longDescription"}、"message":"must not have additional properties"}] at p (localhost:51235/.../ui.js:51235:312:566598) at a.getOptions

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    不确定错误详细信息...

    您使用的是哪种演示?

    如果您要将 syscfg 器件设置为 LaunchPad、只需使用 MSPM0G3507即可、无需为 LaunchPad 选择硬件。

    或者您可以尝试重新安装 CCS 和 MSPM0 SDK。

    此致、

    Helic