This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:在 CCS 中禁用代码分析功能

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487604/mspm0g3519-code-profiling-feature-is-disabled-in-ccs

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

我正在查看 用于 MSPM0P Micro 的 CCS CCS V12.8.0.00012中测量 DMIPS 的可能方法。

正在通过 XDS110调试器进行调试。

似乎在 CCS 中禁用了性能分析时钟功能。

是否有方法可以测量 CCS 中的代码执行持续时间?