This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:MSPM0G

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487846/mspm0g1105-mspm0g

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

q1)尝试找到一个可以在32MHz 1.8V 电压下驱动 CLK_OUT 的 MSPM0G MCU、但我所能找到的一切似乎都表明我需要大于2.7V 的 VDD 才能在32MHz 电压下驱动。
是否存在这样的器件、或者 CLK_OUT 引脚是否是在1.8V 时具有更快响应的特殊驱动器?

Q2) MSPM0G 系列是否可以与 SD 卡连接? 找不到任何要确认的应用手册或文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    Aaron Lee 说:
    是否有这样的器件?或者 CLK_OUT 引脚是否是一种在1.8V 下具有更快响应的特殊驱动器?

    对于时钟输出引脚、可以在 表6-3中找到它。 数据表中的信号说明。

    只需搜索 时钟输出。

    您可以在 图6-2中找到它。 64引脚 PM (LQFP)(顶视图)、所有时钟输出功能引脚为

    LQFP64中的 HSIO、HDIO 和 SDIO。

    [报价 userid="2740" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487846/mspm0g1105-mspm0g ]Q2) MSPM0G 系列能否使用 SD 卡接通? 找不到任何要确认的应用手册或文档。

    您可以使用 SPI 接口连接 SD 卡、但 MSPM0现在不支持 SDIO 端口。

    请选择支持 SPI 接口的 SD 卡。

    此致、

    Helic