This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:UNIFLASH 工具 QSPI 闪存

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479162/lp-am243-uniflash-tool-qspi-flash

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我有一个关于 UNIFLASH 工具的问题。

我们分别使用 LaunchPad 电路板和指南

AM243x MCU+ SDK:闪存工具

作为用于刷写应用程序的模板。

我已根据需要更改了配置文件、并且可以成功使用 python 命令:

Python uart_uniflash.py -p{您的 UART COM 端口的名称}--cfg={您编辑的配置文件的路径}

电路板从 UART_BOOT_MODE 切换到 QSPI_BOOT 后、应用程序成功启动。

现在我要使用 TI Uniflash 工具。 已扫描电路板、但无法在 UART_BOOT_MODE 中进行刷写。

我在做什么错?

此致

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果刷写已完成、则需要 UNIFLASH 工具的用途是什么?

    如果已通过 python UART uniflash 命令进行刷写、则不再使用 UART Uniflash 工具、因为 UART Uniflash 工具为通过命令进行刷写的替代方法。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    这是从技术角度而言正确的。

    目前、我们正在评估我们公司对 Sitata AM243的使用。

    在开发过程中、欢迎开发人员通过 python 脚本来刷写电路板。 没问题。

    这在生产中不可用。 下面是使用图形闪存工具的基本要求。

    我有必要让这个工具正常工作。

    大家好

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试在 AM243-LP TI EVM 上刷写此文件、并将在稍后时间更新、届时我将讨论进一步的步骤。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经能够通过 AM243-LP TI EVM 上的工具成功刷写。

    我遵循了以下步骤:

    1. 从下拉选项中、我选择了 AM243 Serial 选项、以便通过 UART 进行刷写。
    2. 发布此帖子、我们转到以下屏幕、我们需要在其中选择正确的 COM 端口号、在本例中为 COM8、然后由于我使用的是 AM243-LP、我继续从两个可用选项中选择了 LP 选项。

    发布此公告后、我只需上传 SBL 映像、应用程序映像和 XIP 映像、刷写操作就会成功。

    希望上述步骤有所帮助。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Vaihav,

    感谢测试。

    在我手动将连接切换到串行后、它会起作用。

    您是否知道自动检测为什么不起作用?

    此致、

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道自动检测为什么不起作用?

    这 是因为、自动检测功能正确地选择了 SoC/TI EVM、然后在下一步中我们将选择器件  New Configuration 中、我们需要通过 JTAG 或 Serial 选项正确选择要刷写数据的方式。

    希望这对您有所帮助。

    标记螺纹已闭合。

    此致、

    Vaibhav