This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SBL-AM263PX:MCU-PLUS-SDK Uniflash 工具无法将 SBL-写入 闪存

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487149/mcu-plus-sdk-am263px-uart-uniflash-tool-failure-to-write-sbl-to-flash

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

我在使用 SDKv10.01.00.31的定制电路板上使用 AM263PX。 电路板有一个 QSPI 闪存、我要尝试使用 SDK 中提供的 UART 闪存工具对其进行编程。 我的目标是使用 SDK 中的 uart_uniflash.py 工具来执行我的定制.cfg 文件。 该文件具有以下命令  


-- flash-writer=c:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/tools/boot/sbl_prebuilt/am263px-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage

# SBL
--file=C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/tools/boot/sbl_prebuilt/am263px-lp/sbl_ospi.debug.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0

#应用图像
--file={path_to_my_appimage}.appimage --operation=flash --flash-offset=0x81000


将引导引脚设置为 UART 模式后、当我运行 闪存脚本时、第一个命令(写入闪存写入器)始终会成功执行、但随后我会停留在 SBL 阶段。 EVM 从不响应 xmodem 发送。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rivrat:

    对于定制板、您需要使用自定义闪存配置重新构建 Flasher 二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供以下详细信息吗?

    您使用的是哪个闪存部件?

    2.是否支持 SFDP?

    根据上述答案、您可以修改 flasher.out 二进制文件、如下所述:

    e2e.ti.com/.../lp-am263p-how-to-load-an-image-to-flash-from-uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存为 Infineon S25FL128S。
    是否可以修改 UART uniflash 映像、因为 SDK 似乎仅提供预编译的映像?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以修改 UART uniflash 映像。

    示例工程位于: C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_27\examples\drivers\boot\sbl_uart_uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 因此、如果我的闪存器件仅启用 QSPI 并且没有 SFDP、我如何修改驱动程序示例以自动期望/使用 QSPI 写入闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要通过查看闪存数据表在 syscfg 中手动输入详细信息。