This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:毫米波 v1和毫米波 v2之间的区别?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489741/am263p4-q1-difference-between-mmcsd-v1-and-mmcsd-v2

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我在 MCU+_SDK_10.1的 mmcsd 驱动程序文件夹中发现2个版本(目录)、如下所示。

* v1 ( \\mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31\source\drivers\mmcsd\v1 )

* v2\\mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31\source\drivers\mmcsd\v2 )

您能否告诉我这与 AM263P4中应使用的版本之间有何区别?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AM263Px 器件、请使用"V1"版本。 默认情况下、它在驱动程序库中编译(可以在 makefile 内检查)

    V2版本适用于 AM65x 器件、与 AM263Px 无关。

    此致、
    Shaunak