This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:USB 外设即将推出?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489887/mspm0g3507-usb-peripheral-coming

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我们在小批量/原型设计中使用了多个 MSPM0器件。  当其中某些器件需要 USB 接口时、我们只连接了 SiLabs CP2102N UART 桥接器。

现在、我们正在研究一个批量更高的设计并评估 成本降低情况。  最好去掉 USB/UART 桥。

您能否说具有集成 USB 外设的 MSPM0是否即将发生?

另一个选项是带集成 USB 的现有 ST ARM-M0器件、但我对更改开发工具不感兴趣。  我不希望做出更改并发现新的 TI 器件现已推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    感谢您发送编修!

    如需了解更多有关未来器件的信息、请联系 TI 销售代表。

    -Matthew