This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489213/ek-tm4c1294xl-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

大家好、TI!

关于 EK-TM4C1294XL 板、现在它可以与完美配合使用 Enet_s2E 项目。

也许有人可以用我的以下问题指引我到达正确的位置:

具有透明的串口转以太网转换非常棒、但如果要过滤消息、该怎么办?

假设、如果我在有效载荷中使用 JSON 帧作为关键部分的关键值对、可以定向或重定向到不同的 UART?

或者、根据关键部分、这些消息是否可以用于启动传感器读取并将读取结果作为答案发送?

感谢您发送编修。

Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="646799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489213/ek-tm4c1294xl-tm4c1294ncpdt "]

    假设、如果我在有效载荷中使用 JSON 帧作为关键部分的关键值对、可以定向或重定向到不同的 UART?

    或者、根据关键部分、这些消息是否可以用于启动传感器读取并将读取结果作为答案发送?

    [报价]

    我不明白为什么不。 如何解码/解析 JSON 帧并对其采取适当的操作取决于您的应用程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、感谢您的回答。 遗憾的是、我不太了解 TI TCP/IP 堆栈、但我对 Microchip TCP/IP 堆栈没有太多经验。 因为这是一个相当容易找到并处理 UART 和/或 TCP 有效负载、而且设置也是相当容易的。 例如、打开/关闭器件并将行为更改为静态 IP 相对较为简单。
    也许如果我修改帮助请求的格式... 在 enet_s2E 项目中、实际处理有效载荷的器件在哪里? 从 UART 或 TCP…… 我开始研究代码、但目前它对我来说是一个迷宫。 我希望 uartstudio.c、serial_task.c 中或其中一个... 还无法找到它们。 因此、如果您可以指出"看、这是 将负载发送到 UART 的部分、这将把负载发送到 TCP 或类似指南针的内容、将会很有帮助。

    我不是要求为我编写代码、而是需要某种地图来查看位置...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅 telnetHandler 函数的 telnet.c 文件。