This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:TPS92520EVM-074的 GUI 启动所需帮助

Guru**** 2597335 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487498/msp432e401y-assistance-required-with-gui-startup-for-tps92520evm-074

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在寻求有关启动 TPS92520EVM-074评估模块 GUI 的帮助、该 GUI 将与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 配合使用。

我已经成功使用了提供的文档中所述的 UniFlash 程序(我还附上了一个快照)。

但是、当我通过 USB 电缆将 LaunchPad 连接到 PC 并尝试启动 GUI 时、会遇到问题。 GUI 窗口短暂出现(如随附的图像所示)、但在大约2s 后将自动关闭。 这表明 GUI 检测到了 LaunchPad、但初始化过程尚未完成。 因此、我无法使用独立的 LED 负载选项。

 

非常感谢您提供有关如何解决此问题和成功运行 GUI 的指导。

如果您需要任何其他详细信息、请告知我。 我还挂了我的设置。

 

谢谢!

BR.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能检查 Windows 设备管理器吗? 正确连接所有设备后、"端口"应包含下列器件"ACCtrl"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为一切都连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 E2E 已在电子邮件中收到并已关闭。