This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:推荐用于 I2C 或 SPI 连接的加速计、适用于低精度/低成本消费类应用

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII, MSPM0C1104, LP-MSPM0C1104, MSPM0G3519, BOOSTXL-ULPSENSE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489202/mspm0c1104-recommended-accelerometer-for-i2c-or-spi-connection-for-low-accuracy-cost-consumer-application

器件型号:MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3519BOOSTXL-ULPSENSE、BOOSTXL-EDUMKII

工具与软件:

您好!

我正在为 TI 或其他制造商推荐加速计 IC、它通过 I2C 或 SPI 以及 TI MSPM0C1104和 LP-MSPM0C1104评估板运行。  目标是提供与此器件的低内存占用空间(1K 字节 SRAM、16K 字节闪存)兼容的源代码以支持加速计。

最好找到可以插入 TI  LP-MSPM0C1104评估板的无焊料解决方案或加速计评估板。

可以通过完美的传感器或理想的价格实现开箱即用的设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您可以搜索加速计、我认为这与 MSPM0 MCU 器件无关。 我将关闭该主题、您可以在 TI.com 中搜索加速计、检查 TI 是否有任何产品可以满足您的要求。

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 WLC

    对于 I2C 读写接口、您可以在 MSPM0 SDK 中从此处获取演示代码:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3519\demos\bq769x2_TIDA010247\Communications

    SPI 驱动器可从此处获取: spi_controller_multibyte_fifo_poll

    C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0C1104\driverlib

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOSTXL-EDUMKII 和 BOOSTXL-ULPSENSE 上有加速计:

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-EDUMKII

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-ULPSENSE

    采用 Booster Pack 可使您与 Launchpad 具有物理兼容性和(可能)电气兼容性。  

    软件是一个单独的问题:每个都有示例代码、但不适用于 MSPM0。 GitHub 可能是此处的资源。