This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:不同软件包的存储器转储指南

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488908/uniflash-memory-dump-guide-for-different-packages

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L1306

工具与软件:

1.不同软件包的内存转储指南
我能够使用 Uniflash 查看 LP-MSPM0L1306的存储器。 此 EVM 采用32-VQFN 封装。 是否也可以查看24-VQFN 封装的存储器?


2.可以为可以连接到 EVM 的 QFN24推荐一个插座吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="638035" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488908/uniflash-memory-dump-guide-for-different-packages "]我能够使用 Uniflash 查看 LP-MSPM0L1306的内存。 此 EVM 采用32-VQFN 封装。 是否也可以查看24-VQFN 封装的内存?[/QUOT]

    封装 类型通常无关紧要。  

    Unknown 说:
    2. 您能为 QFN24推荐一个可连接到 EVM 的插座吗?[/QUOT]

    我将提请 MSP 专家注意这一主题、进一步发表意见。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    目前、我们还没有适用于 QFN24的 EVM、您可以基于32-VQFN 进行开发。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速回复。

    关于附加问题、当我想 在没有 EVM 的情况下查看24-VQFN 的存储器时、有什么方法吗?  

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您的答复。

    为了澄清我的问题、让我作进一步的解释。  

    客户计划设计一个带有插座的定制 PCB。 他们想要把计时器连接到另一个 EVM、以便通过 UART 查看存储器。 您能否为 PCB 设计推荐合适的插座? 他们想要的产品类似于 Mouser 的224-5205-01。  

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    要读取存储器、您不能使用 UART 通过 Uniflash 访问存储器、请将 SWD 引脚连接到 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于其他问题、我想 在没有 EVM 的情况下查看24-VQFN 的存储器时有何方法?  [报价]

    Zoey 正确。 您需要某种 JTAG 连接才能查看存储器。