主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户在 LP 板上测试 enet_lwip_cpsw 示例、但尚未在以太网传输上看到成功。 (ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_00_00_35\examples\networking\lwip\enet_lwip_cpsw\am263px-lp)
他们希望使用 静态 IP 地址、因此将 USE_DHCP 设置为0。
日志如下所示:
========================== ENET LWIP App ========================== EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 4 To 2 EnetPhy_bindDriver: PHY 3: OUI:080028 Model:0f Ver:03 <-> 'dp83869' : OK EnetPhy_bindDriver: PHY 12: OUI:080028 Model:0f Ver:03 <-> 'dp83869' : OK PHY 3 is alive PHY 12 is alive [0]: Starting lwIP, local interface IP is 192.168.1.200 [LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS Host MAC address-0 : 70:ff:76:1f:6a:34 Host MAC address-0 : 70:ff:76:1f:6a:35 [LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully [0]status_callback==UP, local interface IP is 192.168.1.200 UDP server listening on port 5001 Cpsw_handleLinkUp: Port 2: Link up: 1-Gbps Full-Duplex MAC Port 2: link up [0] link_callback==UP 5. 91s : CPU load = 2.93 % 10. 91s : CPU load = 1.84 % 15. 91s : CPU load = 1.70 %
在日志中、似乎链路已成功、但 ping 192.168.1.200无响应。
当他们使用 enet_lwip_cpsw 示例程序在 CC 板上进行尝试时、能够成功进行通信(ti\mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\examples\networking\lwip\enet_lwip_cpsw\am263px-cc)
他们将如何在 LP 板上进行通信?
另外、请注意 SDK 版本中的差异。 是否有等效的 SDK10.1标准? 我的客户找不到它。
此致、
Mari Tsunoda.