This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:"post-build"在 SDK 10.1.0.34中的示例上失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489561/am263p4-post-build-fails-on-examples-in-sdk-10-1-0-34

器件型号:AM263P4

工具与软件:

大家好!

我尝试在 CCS 12.8.1上运行10.1.0.34版 SDK 中的示例

但我会遇到一个编译后处理故障。 (请参见屏幕截图)

如何解决此问题。

非常感谢、

Arjun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    请确保已安装 SDK 中 requirements .txt 文件中列出的依赖 Python 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该主题中列出该代码:

    bcrypt=4.2.1
    cffi==1.17.1
    Construction==2.10.70
    加密=2.8
    paramiko=2.9.3
    pycparser=2.22
    pyelftools=0.31
    PyNaCl==1.5.0
    pyserial==3.5
    6L==1.16.0
    tqdm=4.67.1
    XMODEM=0.4.7