This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM243X:Enet Lwip ICSSG 示例无效

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460290/mcu-plus-sdk-am243x-enet-lwip-icssg-example-is-not-working

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

主题:LwIP 堆栈的 AM243x Launchpad TCP/UDP 应用问题

 

我们正在利用 LwIP 网络栈在 AM243x Launchpad 上开发 TCP/UDP IP 应用、目前使用 SDK 版本 MCU_PLUS_SDK_am243x_10_00_00_20。

 测试[Link]提供的示例时遇到连接问题。 尽管在 Launchpad (作为服务器运行)上配置静态 IP 地址192.168.1.200、但 ping 和 iperf 测试始终无法建立通信。   已验证 PC 上的防火墙设置。

 您能否在您的系统上确认此示例的功能?

已附加从该器件记录的屏幕截图、以供您参考:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:
    此查询是否有任何更新?  
    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我这边有一些设置问题。

    我将尝试并在本周末(1月24日)之前更新

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/10_00_00_20/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html 快速尝试了 AM64x-EVM

    消息

    PC <=>D-Link-Switch <=>ICSSG (EVM 上的上部端口)

    使用 DHCP 分配的 IP 地址(非静态)

    日志


    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我们正在使用 AM243x Launchpad。   您是否可以在 Launchpad 上进行测试并确认结果?   

    根据 SDK 用户指南直接连接到 PC 应该足以满足 LaunchPad 的使用需求、从而无需使用 D-Link 开关、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也在使用 AM243x-LP 板时获得相同的结果。

    根据 SDK 用户指南、直接连接到 PC 应该足以供 LaunchPad 使用、从而无需使用 D-Link 交换机、正确吗?

    我已经设置好将所有板连接到 D-link 开关的实验网络。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:  

    感谢您的答复。 如前所述、我们使用的是静态 IP 配置、但您使用的是 DHCP。 您能否使用静态 IP 配置尝试此示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您的耐心。

    我们使用的是静态 IP 配置、但您使用的是 DHCP。

    您能帮助我更改静态 IP 的代码吗?

    您尝试 DHCP 并与我的设置中的结果匹配是否会很快导致 DHCP/静态 IP 问题?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

     我已经按照提供的 链接中概述的步骤 进行了操作(请参阅"运行示例的步骤"一节)。   我们的要求是静态 IP 地址;但是、我将使用 DHCP 进行测试并提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继我之前的答复之后、我已经对 DHCP 功能进行了测试。   结果表明、对于 SDK 版本 mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20、尽管在两个端口上进行多次尝试、示例应用程序仍会无法设置 IP 地址。   

    下面随附了说明这一点的屏幕截图:

    (应用程序会在一段时间后显示无效的 IP 地址、

     \

    预期 IP 为10.xx.xx.xx)

    相反地、使用较旧的 SDK 版本( mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45 )产生预期的 DHCP 功能、如随附的屏幕截图所示。  

     

    这意味着我们的设置正常。

     总之、在我当前的设置中、使用最新的 SDK 版本时、DHCP 也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anand 的耐心、

    在我之前的回复之后、我对 DHCP 功能进行了测试。   结果表明、对于 SDK 版本 mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20、尽管在两个端口上进行多次尝试、示例应用程序仍会无法设置 IP 地址。  [报价]

    我在使用 SDK 10.0和 AM243x-LP 板的设置中发现了类似的问题。

    您使用的是哪个版本的 AM243x-LP?

    开发团队确认 SDK 10.0...存在一些问题
    您能否试用最新的 SDK 10.1并更新结果?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载了最新的 SDK (版本10.01.00.32)、但在此版本中找不到任何 LwIP 示例。 请检查此屏幕截图。 您能否告诉我、哪个 SDK 版本包含您提到的 LwIP 示例?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您的耐心等待。

    可在"C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32\source\networking\enet\core\examples\lwip"下找到以太网示例

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 示例工作正常。