This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:如何从 UniFlash 将映像加载到闪存?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488314/lp-am263p-how-to-load-an-image-to-flash-from-uniflash

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我目前在使用 LP-AM263P。 我想将任何 SDK 示例加载到闪存中。

对于此过程、我执行了此链接 software-dl.ti.com/.../TOOLS_FLASH.html"中提到的每个步骤。  


我在加载图像之前将电路板设置为"DEVBOOT mode"。 我构建了一个 SDK 示例并创建了.appimage 文件。 之后、我使用了 sbl_ospi.release.tiimage 文件。 当我尝试"加载图像"时、我收到了错误、如下图所示。 因此、我启用了自定义闪存器并使用下图中的配置再次尝试、但再次出现了相同的错误。



因此、我的问题是如何将代码加载到闪存中?

感谢您的帮助!
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basri:

    很抱歉、您不得不面对这个问题、

    此问题是由于 Uniflash 工具使用的 Flasher 二进制文件已过时所致。

    作为解决此问题的权变措施、您可以按照以下方法重新编译 Flasher 二进制文件:

    1.转到位置: C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_34\tools\flasher\JTAG_uniflash

    为 AM263Px-LP 构建映像

    2.在 Uniflash 工具中:

    点击底部的个性化视图

    启用自定义闪存器  

    在步骤1中使用上述生成的闪存器二进制文件

    您可以看到如下成功消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已在最新的 Uniflash 版本中得到修复、请使用此处的最新版本:

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH#downloads

    另外、请确保选择正确的器件类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我当前使用的是9.0.0.5086版本的 UniFlash、当我检查更新时、将没有任何可用的更新。


    我的器件类型正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的 Uniflash 版本是9.1.0、您可以从上面的链接下载它。