This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:控制卡上的 MCU-PLUS-SDK LDO4在 AM263Px ADC 示例中无法正常工作时出现问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490581/mcu-plus-sdk-am263px-problem-with-pmic-ldo4-not-working-in-am263px-adc-example-on-control-card

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX
主题中讨论的其他器件:AM263P4SysConfig

工具与软件:

嘿、我正在使用控制卡来评估 AM263Px ADC 示例  
"adc_burst_mode_oversampling_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"。
我们认为有必要将 LDO4用于 ADC 基准、
因为 PMIC LDO4比 AM263P4片上基准更准确。
要将 LDO4 (1.8V)用作 ADC 基准、应 将控制卡上的开关 SW9设置为引脚3和引脚6。
我能够使用以下组合打开 PMIC LDO4。
(控制卡上的 LED LD20亮起。)
 *SysConfig: 1.21.0
 *适用于 AM263Px 的 MCU+ SDK : 10.0.0.35
但是、我无法通过以下组合打开 PMIC LDO4。
(控制卡上的 LED LD20未亮起。)
 *SysConfig: 1.22.0
 *适用于 AM263Px 的 MCU+ SDK : 10.1.0.34.
 (已从 SysConfig 中删除 PMIC 设置)
请告诉我如何使用上述组合打开 PMIC LDO4。
谢谢!
T. Hirata.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="379594" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490581/mcu-plus-sdk-am263px-problem-with-pmic-ldo4-not-working-in-am263px-adc-example-on-control-card "](PMIC 设置已从 SysConfig 中删除)[/QUOT]

    这是不起作用的。 您可以制作自己的软件来通过 SPI 配置 PMIC 以打开 LDO4、或者必须在 SysConfig 中重新介绍 PMIC 并修复任何链路错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T. Hirata:

    PMIC 设置可在 SysConfig 中的 TI Board drivers 下找到:

    如果您正在寻找与众不同的产品、敬请告知。

    此致、

    Brennan