This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eQEP-AM263PX:MCU-PLUS-SDK 频率测量

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479509/mcu-plus-sdk-am263px-eqep-frequency-measurement

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX
主题中讨论的其他器件:LP-AM263PSysConfig

工具与软件:

您好!

我目前在使用 LP-AM263P。  我将测量频率。 当我尝试编译"eQEP_frequency_measurement"示例时、系统没有按预期运行。

我的问题是:

1) 1)例如、EQEP0在 SysConfig 中使用、并且我还必须将一些引脚相互连接以测量频率、但 EQEP0不在 J25引脚1上。  






2) 2)如果我从 SysConfig 中更改 EPWM 频率、示例中仍然测量到10kHz、但我将频率设置为20kHz、可以看到示波器上的频率是20kHz。 如何测量不同的频率值?

此致。
BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BK:

    EQEP0应位于 J24引脚1上、SDK 文档中的注释看起来不正确。 我将报告该问题并解决它。

    [报价 userid="583708" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479509/mcu-plus-sdk-am263px-eqep-frequency-measurement ]2)如果我从 SysConfig 更改 ePWM 频率、示例仍然是测量的10kHz、但我把频率设为20kHz、我可以看到示波器上的频率是20kHz。 如何测量不同的频率值?[/QUOT]

    我可以自己重新创建这个、通过更多一点的测试、我对该示例的整体运行方式存在担忧。 我需要进一步调试它。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BK:

    我将不得不与软件专家核实该示例的运行方式。

    一方面、如果我更新 eQEP_FREQUENCY_measurement.c 文件中的目标 PWM 值、我现在将获得正确的结果。

    不过 另一方面、如果我断开 PWM、我仍然得到正确的结果、但肯定不正确、因此我对该示例的结构感到担忧。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    在我的项目中、我有3个具有不同频率的不同 ePWM、并且都有 ISR 回调。 我对它们进行了测试、它们按预期工作。 在这之后、我只是逐一将每个连接到正确的 eQEP 引脚并在 eQEP 示例中进行测试、但它没有正确测量任何频率。


    [报价 userid="189615" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479509/mcu-plus-sdk-am263px-eqep-frequency-measurement/5682199 #5682199"]一方面、如果我更新 eQEP_frequency_measurement.c 文件中的目标 PWM 值、我现在将获得正确的结果。

    我对该功能有疑问。 为什么要为 eQEP 提供 PWM 频率值? 我只需要测量频率、我必须向 eQEP 提供我的 PWM 频率值、以便作为用户测量正确的值。 这对我来说是没有道理的。  

    [报价 userid="189615" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479509/mcu-plus-sdk-am263px-eqep-frequency-measurement/5682199 #5682199"] 不过 另一方面、如果我断开 PWM、我仍然得到正确的结果、但这绝对不正确、因此我对示例的结构感到担忧。

    如您所述、我在调试此代码时意识到、此示例未按预期工作。 我正在等待您的反馈。

    此致、
    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basri:

    我正在进一步与软件团队核实这一点、我至少可以说它是一个已知错误、应该在下一个版本中解决、但我想看看需要采取哪些措施才能让它为您工作。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basri、

    我还没有从软件团队那里得到反馈-这对您来说有多大的优先级才能得到解决?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我不想为您匆忙处理、但这是我的演示产品的一项重要要求。 因此、我需要尽快找到解决方案。

    此致、
    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basri、

    这似乎需要作为 SDK 错误修复流程的一部分来解决、而且我们在几个月内没有软件团队提供的解决方案。 我可能会在下周结束时尝试制定一个解决方案、但我不确定我是否有时间深入探讨这个例子。

    此致、

    Ralph Jacobi