This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:PoE -以太网转 UART 演示代码-指南

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEPOEEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490246/msp432e401y-poe---ethernet-to-uart-demo-code---guidelines

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MMWAVEPOEEVM

工具与软件:

您好!  

我们要将 MMWAVEPOEEVM 与 MMWAVEICBOOST 配合使用  、如参考设计中所述。  

 MMWAVEPOEEVM 包含一个 MSP432、根据 E2E https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1045326/mmwavepoeevm-how-to-use、 还需要开发 MSP432上的应用程序。  

此应用基本上是以太网到 UART 桥接器、其中 MCU 管理通过 RJ45端口到主机的以太网通信以及与雷达的 UART 通信。  

你能否提供一个如何实施的指南? 你会从哪个例子开始等... ?  

谢谢!

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们没有关于以太网到 UART 桥接的简单 MSP432E 裸机示例。  您可以在 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\lwip 中找到多个"裸机"以太网示例。 这些示例基于开源 lwIP TCP/IP 协议栈。 Ethernet-based_io_control 示例还演示各种 I/O 控制功能、例如以太网到 UART 桥接。   

    如果您对使用基于 RTOS 的应用程序感兴趣、还可以参考 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns 中的示例。 我建议先从 tcpecho 开始、将数据发送和接收到用作回显服务器的 MCU。 在此处、您可以修改代码、以便回显服务器接收到的数据路由到 UART、反之亦然。