This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EDS 文件 MaxCIPConnections 的含义

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489469/am2434-eds-file-maxcipconnections-meaning

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好 Archit Dev:

我想问您、 EDS 文件中的 MaxCIPConnections 参数有何含义? 这是否限制了菊花链中连接的最大器件数量? (节点)

我们计划以菊花链形式连接多达100个器件。 EDS 文件中的其他位置是否存在 菊花链中连接的最大设备数量的限制?

感谢您的帮助! Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Petr:

    感谢您的咨询。

    我已将这一问题分配给相关专家。 他们会回复您并作出响应。  

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

     MaxCIPConnections 是当前节点上的最大有效 CIP 连接数量、与其他节点无关。
    顾名思义、EDS (电子数据表)是您的设备的描述符、它不假定或不知道其他节点。

    关于限制、您可能需要考虑在更大的网络中引入的消息延迟。 您必须考虑的另一点是堆栈可以处理的 LLDP 邻居设备的最大数量、在即将推出的 SDK 中、它将从应用层进行配置。 (这意味着只要有足够的可用 RAM、就可以 设置堆栈可以处理的最大 LLDP 邻居设备数。)

    此致、
    Pourya