This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:我可以向某人付款以使用基本按钮 LED 来关闭睡眠/唤醒示例吗?

Guru**** 2756625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489931/mspm0c1104-can-i-pay-someone-to-do-a-basic-button-led-to-shutdown-sleep-wake-example

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

因此、我有 MSPM0C1104 Launchpad、我很乐意支付费用来获得一些帮助。

该工程将使用 LaunchPad MSPM0C1104上的内置按钮(PA16)和 LED (PA22)。

我希望通过按 launchpad 按钮 开启和关闭 LED。

我想在 LED 关闭时进入关断模式: DL_SYSCTL_setPowerPolicySHUTDOWN ();

我还想在电池开启10分钟后进入关断/LED 关闭状态。

基本上、我希望 ZIP 文件可以打开并点击 FLASH。

谢谢你

Derek

美国明尼苏达州明尼阿波利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你需要它来做家庭作业吗? E2E 不提供此服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我将提供我的公司网站。 我们有一个简单的产品要转向 TI、但我们没有时间了解 Code Composer、SysConfig 等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 IAR 或 Keil 替代器件。 此文档将是一个良好的开端:

    www.ti.com/.../slaaed1e.pdf