This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:调试日志更改从 SRAM 保存的位置或减小大小

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489582/am263p4-q1-debug-log-change-saved-location-from-sram-or-reduce-size

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:  

是否可以在 SysConfig 中配置为不将调试日志保存在共享内存中?

如果无法做到这一点、是否有办法减小共享存储器中保存的调试日志的大小?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    在 SysConfig 中、有一个用于启用/禁用调试日志的选项。

    您可以在上找到它 TI 驱动程序移植层>调试日志>启用共享存储器日志写入器。

    您可以禁用此选项以不将任何调试日志保存在共享内存中。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢快速响应。

    是否可以将其保存在共享内存以外的任何其他位置?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:  

    这是可能的。 请按照以下步骤操作。

    1.转到 SysConfig > Memory Configurator > Memory Region > LOG_SHM_MEM

    2.您可以通过从中的 DOP 下拉框中选择相同的内存来选择要写入的内存 参数 字段中

    3.要更改地址、您可以更改 起始地址 不同。

    此致、

    Aswin