This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:以太网

Guru**** 2597835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487328/am2634-ethernet

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好!

在我们采用 AM2634的定制设计中、我们使用 phyther 实现了以太网电路  KSZ8041FTLI-TR 、当我们测试此电路时、我们观察到数据传输和接收中存在一些问题、我们在发送和接收数据包时丢失一些数据包、因此我们使用远端环回和近端环回进行测试、如果是远端环回、即切换到 phyther 环回没有数据包丢失、但在控制器之间进行测试时、我们观察到数据丢失了一些数据包。 请帮助我们解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请预计周一之前回复、因为这是 TI 印度的可选假日。

    谢谢!

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关该问题的任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 RMII 作为 MAC 到 PHY 的接口、在 AM2634中使用 RMII 接口是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您的连接有没有更清晰的照片以便我可以仔细检查 MAC 到 PHY 的连接?

    对于丢失的数据包、可能的原因是时序。 我们的 SDK 中包含一个 enet_cpsw_loopback 示例、那么您是否能够使用该示例进行测试? 则必须为 RMII 对其进行修改。

    此致、
    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您的邮件吗、我会将原理图发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经使用 enet_cpsw_loopback 示例测试了 MAC 环回、具体方法是将接口配置为 RGMII、如 TRM 中所述、MAC 环回功能仅适用于 RGMII。 随附 AM263x 寄存器附录参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关该问题的任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉,我没有收到您之前的消息通知。
    我看了原理图、没有立即看到任何我担心的东西。 我与我们的软件专家进行了沟通、我们认为您可能需要在 RMII 线路上添加一些延迟、以便进行内部 MAC 环回、具体取决于数据包被丢弃的原因。
    遗憾的是、我们没有任何增加延迟的示例。  
    您是否能够打印统计信息以了解数据包丢失的原因? 了解它们是否由于错误或数据包溢出而丢弃、将有助于确定解决问题的最佳方法。 此外、我会检查是否启用了接收流控制。
    我不知道有任何与 RMII 使用相关的问题、但我已经与软件团队联系以了解他们是否有任何信息。
    此致、
    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    由于我们为 PHY 和 MAC 参考时钟使用外部晶体振荡器、因此应禁用 CPSW 的 RMII 时钟输出功能、但我们之前并未禁用该功能。 现在、我们已经通过在 CPSW 控制寄存器中为 RMII 禁用 CPSW 的时钟输出功能进行了测试。这解决了我们测试了多达1500个八位位组、而没有任何数据丢失/损坏。 感谢您的支持。

    此致、

    TEMC