This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104-Q1:MSPM0C

Guru**** 2933090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486879/mspm0c1104-q1-mspm0c

器件型号:MSPM0C1104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA181

工具与软件:

您好!

我正在评估 MSPM0 ADC 接口以实现电压和电流衰减功能。 你能有一个基准电路吗?

参数:

电压范围:10V~14V
电流范围:0.1A~3A
准确度:未定义

此致

Huang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您可以使用电阻分压来获得14V 至最大3.3V 的采样电压。

    对于电流、使用 高精度电阻器将电流(3A)转换为电压(最大3.3V)。

    然后可以使用 ADC 对信号进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在遥测系统中 、我很熟悉我们使用的芯片如 INA181来执行高侧电流感应以及将 MCU 可以处理的电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将通过实验进行验证。