This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:多个 McASP 实例

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732-Q1, TAC5212, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490657/am2732-q1-more-than-one-mcasp-instances

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件: TAC5212SysConfig

工具与软件:

主席先生/女士、

我计划将 AM2732-Q1用于音频系统。

我想将 McASP1连接到四个具有 8个串行器 (适用于 I2S 模式)的 TAC5212 IC、并将 McAsp2连接到具有4个串行器(适用于4通道 TDM 模式)的四个 ADC6140 IC。

SysConfig 工具只有一个 McASP 实例、即我可以使用 McASP1、McAsp2、McAsp3中的一个。  

我的问题是、能否同时使用两个 McASPs (1和2)。

此致

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    可以 同时使用 RCSS_MACSPA 和 RCSS_MACSPB:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你