This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PRU-AM261X:MCU-PLUS-SDK IO:在 MCU PLUS SDK 中找不到 PRU 项目

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491792/faq-mcu-plus-sdk-am261x-pru-io-cannot-find-pru-project-in-mcu-plus-sdk

器件型号:MCU-PLUS-SDK

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户无法在 MCU plus SDK 示例文件夹中找到 PRU 工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 MCU 和 SDK AM261x 中的一个已知错误、将在 AM261x 的下一个 SDK 版本中修复

    同时、请遵循以下解决方法来启用 PRU IO 项目:

    e2e.ti.com/.../0333.pru_5F00_io.7z

    步骤-  

    1.下载上面的 zip 文件夹

    2.解压缩以下位置中的文件夹: C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_10\examples  

    然后尝试在 CCS 中导入工程。 它应该会按预期工作