This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在以太网 PHY 之前移除 MUX 1.

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489410/am2434-removing-mux-before-ethernet-phy-1

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2432DP83869

工具与软件:

嗨、团队:  

我目前使用 AM2432 + DP83822 PHY 进行工业通信  
该定制板 以 AM243 LP 为基准进行设计。

在 LP 中、在 PHY 1侧的 SoC 和 DP83869之间连接了多路复用器 IC、以便在 CPSW 和 PRG 线路之间进行选择。

MUX_SEL 引脚根据要求配置为拉高和拉低。

根据要求、我们已移除多路复用器 IC、并采用直接从 SoC 连接到 PHY 1的 PRG1_RGMII1线路

EtherCAT 从站简单演示代码使用 PRG1线路进行通信(未配置 MUX SEL、默认将其拉至低电平)、目前我们正在使用相同代码对 DP83822驱动器进行测试。
PHY 2与 PC (TwinCAT - EtherCAT 协议)相连并正常工作。


我在将 PC (TwinCAT - EtherCAT 协议)与 PHY1连接时遇到问题。

我尝试了定制板的不同配置、并 在采用以下配置后使 PHY2正常工作

移除多路复用器是否是问题? 我是否需要在软件中配置任何内容以在 EtherCAT 从站简单演示代码中移除多路复用器?

此致、  

D. Jenita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jenita

    感谢您的提问。

    您是否能够分享客户电路板原理图以进行快速检查?

    如果发现的问题与硬件无关、我 Amy 必须在审阅后重新分配给软件专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    请查看下面的 PHY 部分原理图

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chockalingam

    谢谢你。

    我需要一个可搜索的 PDF 来查看。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们可以安排私密聊天以提供完整的原理图、还是请分享您的邮件 ID?

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chockalingam

    谢谢你。

    请通过私人聊天发送。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在私人聊天中收到了我的文件、Pls 在此确认。

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chockalingam

    感谢您的检查。

    我收到了原理图。

    请允许我花几天时间进行审查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa、慢慢来

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chockalingam

    谢谢你。 我会在有观察或疑问时向您通报最新情况。

    此致、

    Sreenivasa