This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们基于 工业 COMM SDK (ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15)设计了一个新电路板、其中具有4个 RJ45端口、两个用于 EtherCAT (输入和输出)、其他两个用于具有不同 MAC 地址的标准以太网。 ICSSG0实例用于 EtherCAT、ICSSG1 用于 标准以太网。 ICSSG1的 EMAC 模式是 双 MAC、但没有 PRG1_PRU1_GPO*、所以我想问 EtherCAT 和 Enet (ICSS)是否可以共存? 如果没有、 EtherCAT 和2*Enet(CPSW)是否可以共存?
尊敬的 Hongkai:
我相信您指的是 PRU ICSSG0实例 在 ICSSG0上 EtherCAT 的 R5F_1_0内核上运行的示例。 这会将 PRG0_PRU0_GPOx 引脚用于 EtherCAT。
Unknown 说:
- 第一个选项是可能的。
Unknown 说:但没有 PRG1_PRU1_GPO*
- 您是否指 PRG1_PRU1_GPOx 在 ICSSG1中不可用于双 MAC 模式?
此致、
亚伦
感谢 Aaron! 一个 CPSW 能否支持两个独立的网络端口? 它们都有独立的 MAC 地址和 IP 地址。
一个 CPSW 能否支持两个独立的网络端口?
是否要通过单个 R5F 内核或单独的 R5F 内核控制2-CPSW 端口?
此致
Ashwani
我们希望通过单个 R5F 内核控制2个 CPSW 端口。
BTW、ICSS 和 CPSW 均可用于 TCP 通信、除 ICSS 外、是否还有其他任何不同之处可用于 EtherCAT 通信?
尊敬的 Hongkai:
ICSS 和 CPSW 均可用于 TCP 通信、除了 ICSS 还可用于 EtherCAT 通信外、是否有其他任何不同之处?
此致、
亚伦
一个 CPSW 能否支持两个独立的网络端口?
假设您正在为使用2个 R5F 内核的标准以太网寻找双 MAC 模式?
AM64x MCU+ SDK:Enet 第2层 CPSW 示例
我们希望通过单个 R5F 内核控制2-CPSW 端口。
然后、它将选择开关模式或双 MAC 模式。
AM64x MCU+ SDK:Enet 第2层 CPSW 开关示例
ICSS 和 CPSW 均可用于 TCP 通信
您是否正在寻找以下用例?
AM64x MCU+ SDK:Enet Lwip ICSSG 示例
AM64x MCU+ SDK:Enet Lwip TCP 客户端示例
此致
Ashwani
尊敬的 Ashwani:
我们的要求是在 同一个内核(r5fss0-0_freertOS)上运行 EtherCAT 和标准以太网(TCP)、这是 EtherCAT(的两个端口 ICSS 或 ICSSG )、两个用于标准以太网(TCP)( 使用 CPSW DUAL MAC 是否可行? 如果没有、怎么样 ICSS0或 ICSSG0((对于 EtherCAT) + 用于 TCP)的具有双 MAC(的 ICSS1或 ICSSG1
您好!
[报价 userid="624520" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483176/tmds243evm-configure-ethercat-and-standard-ethernet-based-on-industrial-comm-sdk-ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15/5725535 #5725535"]两个 EtherCAT 端口( ICSS 或 ICSSG )、两个用于标准以太网(TCP)( 使用 CPSW DUAL MAC )、是否可行?关于如何 ICSS0或 ICSSG0((对于 EtherCAT) + 带双 MAC(的 ICSS1或 ICSS1 (用于 TCP)) [报价]
- 这应该可行、因为在 AM243X-EVM 上、PRG0_MII1和 PRG0_MII0引脚未连接到这些 EVM 上的以太网 PHY。 需要专用的定制电路板来使用 ICSSG 外设的该 PRU_ICSSG0实例。 借助此 EtherCAT 专用定制板、板载 PHY (ICSS1)可用于 TCP。