This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:在重建示例工程时、AM263P4 OSPI 引脚发生错误更改

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490145/sysconfig-am263p4-ospi-pins-are-changed-incorrectly-when-example-project-is-rebuilt

器件型号:SysConfig

工具与软件:

您好!

在导入和编译 "ospi_flash_io_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"后、该示例效果很好。

但是、如果打开 example.syscfg、我会收到通常的警告:

如果我随后 通过临时修改任何设置...强制保存 example.syscfg

...然后重建, OSPI 引脚被更改,从而中断示例项目:

这会在 SDK 9.2.0.56和10.1.0.34 (最新版本)上发生。

此外、该文档声称有一个 FreeRTOS 示例、但不存在此类版本。

如果我想从 FreeRTOS 中使用 OSPI、有没有提示步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    对于延迟、我们深表歉意。

    SysConfig 引脚更改是一个已知问题- MCUSDK-13182"SYSCFG意外更改 OSPI 引脚"

    可以采取的一种权变措施是 门锁 然后再进行任何 SysConfig 配置更改。

    TI 正在努力解决该问题。 这预计将在即将推出的 SDK 版本中修复



    谢谢、此致、
    Rijohn