This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:可实现的最大波特率和漏步进模式

Guru**** 2949120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491355/tms570lc4357-maximum-achievable-baud-rate-and-loackstep-mode

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

TMS570LC4357可实现的最大波特率是多少? 此外、如果我将 VCLK 设置为其最大110 MHz 值、我可以实现怎样的波特率和错误率? 在提高 VCLK 之前、是否还需要考虑任何其他因素?

此外、我是否可以禁用锁步模式并并行使用两个内核来提高处理能力?

提前感谢。

此致、
Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    [报价 userid="643177" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491355/tms570lc4357-maximum-achievable-baud-rate-and-loackstep-mode ]使用 TMS570LC4357可以实现的最大波特率是多少? 此外、如果我将 VCLK 设置为其最大110 MHz 值、我可以实现怎样的波特率和错误率? 在提高 VCLK 之前是否还需要考虑其他因素?

    我希望您讨论的是 SCI 或 UART 波特率?

    如果是、请参阅以下主题:

    (+) TMS570LS3137:TMS570LS3137 SCI 支持的最大波特率-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    该操作也适用于此器件。

    [quote userid="643177" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491355/tms570lc4357-maximum-achievable-baud-rate-and-loackstep-mode 此外、我能否禁用锁步模式并并行使用两个内核来提高处理能力?

    Hercules 控制器中的两个内核(包括 RM57Lx)将始终 只在锁步模式下运行、您不能将 它们分离并以不同的方式编辑它们。 内核将始终使用相同的代码加载并执行相同的代码。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题:

    (+) TMS570LC4357:双核应用和 SafeTI 诊断实施-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。