This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:请求对 RM48中 ESM 模块的故障检测时间间隔(FDTI)进行说明

Guru**** 2881020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484611/rm48l952-request-for-clarification-on-the-fault-detection-time-interval-fdti-of-the-esm-module-in-rm48

器件型号:RM48L952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

如果您能澄清 RM48中 ESM 模块的故障检测时间间隔(FDTI)、我将不胜感激。 具体来说、我对 ESM 模块检查错误的频率以及这对实际发生错误和将错误引脚驱动为低电平之间的延迟的影响很感兴趣。

如果可能、我也希望您能提供任何参考资料或文档来更详细地解释这一点。

感谢您的支持。

此致、