This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PMIC 选择

Guru**** 2797155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489358/am2434-pmic-selection

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TPS65219

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找适用于 AM24x ALV 封装的电源解决方案。
SLVAFC3应用手册建议将 TPS65219用于 ALV 封装、并将 LP87334D 用于 ALX 封装。
我的客户根本不需要 DDR4。 在这种情况下、是否可以对 LP87334D 进行 ALV 封装起诉?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在从以下文档中挖掘出一些有关内容后 AM24X 供电、下面提供了 ALV 封装供电的示意图 但它具有 LPDDR4和 DDR4的连接。 请参阅下面的代码片段。

    至于没有 DDR4时会是什么样的、但其他一些我不确定的内存、您是否检查过 DDR4或 LPDDR4的替代产品可能是什么样的?

    LP87334D 的 TRM

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您的答复。
    抱歉、我误解了客户的要求。
    实际上、他们需要 DDR4。 因此我会建议使用 TPS65219。

    此致、
    OBA