This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:通过 CCS 实现 MCAL 示例闪存

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490805/lp-mspm0g3519-mcal-example-flash-through-ccs

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具与软件:

团队成员、您好!

我们可以 通过 Code Composer Studio (CCS)刷写/调试 MCAL 示例吗?

MCAL 封装: MCAL_MSPM0_00.02.04.00

评估板:LP-MSPM0G3519 Launchpad

CCS 版本: ccs2001.

此致、

Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我这边、使用 CCS 目标配置视图将 PC 直接连接到 MSPM0内核。

    右键点击 CCS 中的.ccxml 文件、然后连接 M0的内核、您可以看到 M0的寄存器信息。

    您可以获取反汇编代码调试。

    但对于.c 源代码调试、我需要在内部检查该功能。