This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将单个事件扇出到多个(2个以上)订阅者?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491245/mspm0g3507-fanning-out-a-single-event-to-multiple-more-than-2-subscribers

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

是否有办法将单个已发布事件扇出给多个(超过2个)订阅者?

在本例中、我将尝试通过单个事件同时触发8个 GPIO。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andrew

    仅支持1:2事件、单事件(对于2个订阅者)。

    另外、希望这将帮助您: 11.2.5 GPIO DMA 接口

    The GPIO peripheral allows the DMA write-access to the DOUT31_0 register.

    此致、

    Helic