This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0L1105TDGS20R

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490706/mspm0l1105-mspm0l1105tdgs20r

器件型号:MSPM0L1105

工具与软件:

我目前在尝试在 Code Composer Studio 中连接目标器件时遇到问题。 尝试建立连接时、收到以下错误消息:

错误:Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)
目标表明先前的 SWD 请求存在错误情况。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包20.0.0.3178)

我已尝试通过重置解决此问题、但错误仍然存在。 尽管进行了多次尝试、但仍无法成功与目标建立连接。

我随附了错误消息的屏幕截图供您参考。 您能否提供有关如何清除此错误并成功连接到目标的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请尝试关闭 CCS 并断开 MCU 板连接、然后再次打开 CCS 并重新连接 MCU 板;

    2)。 那么需要恢复出厂设置。  

    "View"->"Target configurations"、然后右键点击所用工程的"ccxml"文件、然后点击"Launch Selected Configuration"

    进入目标配置接口后、选择"Texas Instruments… …μ A M0P (… …μ A)" 然后单击"Scripts"。 然后点击"MSPM0_MSPM0" Mailbox_Factroyrest_Auto。

    完成恢复出厂设置后、您将获得以下信息、这意味着成功。

    3)。 如果使用 CCS 20.0或 CCS TEIA、您可以参考以下步骤执行恢复出厂设置:

    右键点击 ccxml 文件并点击"start project-less debug"(启动无项目调试)

    然后选择"恢复出厂设置自动"

    完成恢复出厂设置后、您将获得以下信息、这意味着成功。

    希望这可以解决您的问题

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS_DAP_0:启动器件恢复出厂设置
    CS_DAP_0:正在尝试 CS_DAP 连接
    CS_DAP_0:正在尝试 SEC_AP 连接
    CS_DAP_0:发送命令
    CS_DAP_0:使用 NRST 开始硬件复位
    CS_DAP_0:启动 BOOTRST 板复位
    CS_DAP_0:复位线置为有效
    CS_DAP_0:将复位线置为无效
    CS_DAP_0:电路板复位完成
    CS_DAP_0:复位完成
    CS_DAP_0:sec_AP 断开连接
    CS_DAP_0:sec_AP 重新连接


    重置成功一次。  

    持续存在以及再次发送时的相同问题、它卡在  CS_DAP_0:sec_AP 重新连接
    命令执行未完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithul:

    首先,请检查您的硬件,如连接,是否 虚拟焊接等

    其次、请注意恢复出厂设置需要 NRST 线路、您必须连接 MCU 和调试器(如 XDS110)的 NRST 线路。

    第三、请检查您是否修改了 NONMAIN 区域、如果修改了、请检查您是否根据 TRM 为 NONMAIN 区域设置了错误的值。

    第四、请确认您是否在 NONMAIN 中设置了 SWD 安全性、以及是否在代码中禁用 SWD 接口。 您可以参阅有关 SWD 安全性的 TRM。 如果您执行这些操作、恢复出厂设置可能会失败

    第五、当您第一次收到您发送给我的错误时、请断开 MCU 的连接并关闭 CCS、然后重新连接它们并执行出厂复位。  

    第六、在执行出厂复位之前、您可以尝试将 PA18连接到高电平(3.3V)以使 MCU 进入 BSL 模式、然后尝试继续执行出厂复位。

    最后、如果这些方法都不起作用、可以尝试使用另一个 L1105TDGS20芯片、因为这个芯片可能已损坏。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Janz Bai